MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur
Africa

versiondog – Gestion des données de projet. Sauvegarde automatique des données et administration des versions pour la production automatisée

La pression permanente pour augmenter la productivité entraîne l’adaptation continue des procédés et installations pendant toute la durée d’utilisation. Les modifications structurelles de l’automate sont dans la majorité des cas, parfaitement intégrées pour une mise à niveau sans problème.

De nombreuses personnes travaillent souvent ensemble autour d’un même projet d’automatisation. Il n’est pas rare que les tâches se répartissent entre des employés d’une entreprise et ceux de sous-traitants, sans oublier les intégrateurs systèmes. La multitude de personnes qui travaillent sur différentes parties d’un programme vient augmenter le risque des erreurs dans le versionnage où leurs conséquences sont souvent catastrophiques.

La solution : une gestion automatique des données et des versions ainsi que la sauvegarde automatisée des données. Associé à son partenaire e-F@ctory Alliance, Auvesy, Mitsubishi Electric a intégré versiondog, le logiciel de gestion des données d’Auvesy, à la nouvelle version de son logiciel de configuration et de programmation, GX Works2. versiondog se charge de maintenir l’ordre dans l’environnement d’automatisation en informant systématiquement de la version du logiciel qui est actuellement exécutée, de l’emplacement de la sauvegarde des données et des modifications réalisées jusque là sur le projet. versiondog est une solution certifiée destinée aux entreprises afin de gérer leur logiciels et leurs données dans le cadre de la production automatisée, quelque soit leur secteur industriel.

Intégré au logiciel GX Works2, versiondog automatise la manipulation des versions pour les logiciels d‘automatisation. La connexion directe ou via des passerelles vers les sous-réseaux voire au delà des pare-feux, permet aux utilisateurs de GX Works, de valider ou dé-valider des projets depuis un serveur central ou un réseau, alors que les données des programmes ou d’autres sources comme les systèmes CN/CNC, les terminaux, ou les moteurs, sont enregistrées automatiquement sur les API de Mitsubishi Electric.

Auvesy